This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:DLP-RFID2:NFC 14443A 2类标签读取

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/818473/trf7970a-dlp-rfid2-nfc-14443a-type-2-tag-read

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TRF7960

以下是几个问题:

(1)如果我使用 "010B000304110021080000"初始化控制寄存 器、则重复发出"0109000304A0010000"命令、检测到标签、并且 ID 仅每秒报告一次。 但是、如果我在 每个"0109000304100121002101080000" 命令之前发送此"010E000304A0010000"、则每次都会检测到标签。  有人能解释一下吗?  (请注意、似乎需要全部3个寄存器写入-仅重写寄存器0和1是不够的。)

(2)应该发送哪些命令来从标签读取数据?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    为了更好地帮助您、我需要知道您使用的是哪个控制器和固件。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    目前、我只是在 PC 上使用一个小 C#程序来测试命令。  最后、我计划在本机模式下使用 ST micro (STM32G071)。 (无操作系统。)

    此致、

    Bruce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    由于我们支持 DLP TRF7970ABP 的不同组合 以及 TI Launchpad 和 Launchpad 的不同固件示例、我的问题是有关 Launchpad 和您 所使用的固件的更多信息。 您是否收到/找到 了有关命令结构的任何文档?

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    不、我没有找到任何东西。  我主要是在寻找至少从14443A 标签读取数据的命令、如"TRF7960评估模块 ISO 15693主机命令"文档中详述的读取/写入块命令。  (毫不奇怪、这些命令在14443A 标签上不起作用。)

    此致、
    Bruce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    在 EXP430G2 Launchpad / TRF7970ATB 捆绑包的以下源代码中 、您可以在文件"host.c"中找到所需的命令。

     http://www.ti.com/lit/zip/sloc346

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您使用的是 DLP-RFID2模块、对吧?

    如果是、则主机命令基于我们的旧 EVM、您可以在本文档的第6.1节 中找到命令列表:http://www.ti.com/lit/an/sloa157/sloa157.pdf

    该列表与 ISO15693主机命令一起使用、这些命令有助于为您展示命令、数据等的正确组帧、这应该是您向前发展所需的。

    很抱歉、我们没有更详细的文档、但该固件没有得到进一步开发、因此我们的文档工作转到了我们所做的更新的开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph!

    通过发送0xA0 REQA 命令、然后发送0x72、0x30读取4个块命令、我能够从14443A 2类标签读取数据。

    此致、
    Bruce。