This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:手动更改引导位置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/818859/cc2650stk-manually-changing-boot-location

器件型号:CC2650STK

您好!

我正在开发一个定制引导加载程序、该引导加载程序将通过无线方式接收应用程序并将其写入闪存。

引导加载程序和应用程序都将驻留在闪存中。

是否可以指定要引导到闪存中的哪个位置、以便我可以将应用程序写入闪存并引导到闪存中、同时也可以引导到引导加载程序中、需要这样做?

我的器件是 CC2650STK。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1) 1)您是否考虑使用器件上已有的 ROM 引导加载程序? 您可以在《技术参考手册》中阅读相关内容。

    2) 2)器件引导至的地址位于 CCFG 中。 请再次参阅《技术参考手册》。

    3) 3)我建议您查看我们现有的引导映像管理器示例(BIM)。 CC2650STK 板不存在此示例、但您应该能够对其进行移植。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看一下手册和 BIM 示例! 关于器件上已有的引导加载程序、问题在于我需要/计划实现的其他功能。

    谢谢!