This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:用于使用链路质量监测器的 HCI 命令

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: WL18XXCOM82SDMMC, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/816062/wl1835modcom8b-hci-command-for-use-link-quality-monitor

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL18XXCOM82SDMMCWL1835MODWL1835

您好!

我将 WL1835MODCOMB 与 WL18XXCOM82SDMMC 适配卡配合使用。 使用 hcitool、我可以发送正确的固件并执行 HCI 命令。 我还可以使用 Logger 5.0检查执行情况。

现在、我想使用 LQM 来查看广播信号的电平。  要在 LQM 上显示、需要执行哪些命令?

我无法连接到 COM4端口、因为它已与 hcitool 一起使用。 要使用的 COM 端口是什么?

我尝试了:

SEND_HCI_VS_READ_RSSI 0xFDFC、0x01

发送器 TX/RX 数据包:

SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX 0xFDCC、0、3、2402、0xFFFF、 2、0、27、7、1、 0x01FF
Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX、0x00

但是、LQM 仍然没有什么可看的。
提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dayan、

    LQM 使用与 Logger 5.0工具相同的 COM 端口。 有关这两种工具的使用、请参阅以下用户指南。

    http://www.ti.com/lit/pdf/swau058

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    我可以使用 Logger5.0显示和设置迹线。 我还会看到我使用 hcitool 发送的所有 HCI 命令
    但在 LQM 上没有信号。

    我不明白为什么?
    谢谢你

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dayan、

    LQM 工具仅显示活动连接的 RSSI、吞吐量和通道映射信息。 为此、您无需从 HCI 测试仪发送任何特殊的 HCI 命令。 只要存在 BR/EDR 或 LE 连接、LQM 就会显示相关统计信息。

    要解决此问题,您可能需要检查以下各项:

    1.是在 LQM 工具中选择的正确 COM 端口。 此 COM 端口号应与 BT Logger COM 端口相同。

    2.在 LQM 工具窗口的底部,有各种选项卡(例如 BT handle 1、BT handle 2、...、BLE handle 1、...等)。 对于每个无线活动连接、对应的句柄将在文本旁边显示一个蓝点。 您可能需要确保选择正确的选项卡以查看活动连接。

    3.在 LQM 工具窗口的右侧、有5个选项卡用于经典 BT 和 BLE 的 AFH 通道映射。 根据连接中本地设备的角色、您可能需要选择右侧选项卡以实时查看通道映射更新。

    4.如上所述,LQM 工具不需要任何特殊的 HCI 命令。 只要有与远程设备的活动连接(链路)、LQM 就会填充相关的统计信息。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、

    我更好地理解 LQM 的功能以及我的问题所在。 感谢您提供非常明确的答案。
    我没有活动 BLE 连接、这就是我看不到 RSSI 的原因。 由于我只有一个 WL1835MOD 卡、与模块建立蓝牙连接的步骤是什么? 蓝牙固件为:TIInit_11.8.32.bts

    例如、我无法在智能手机的蓝牙接口上看到 WL1835?

    此致、

    Dayan Lombardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dayan、

    [引用 user="Dayan Lombardi"]由于我只有一 个 WL1835MOD 卡,因此与模块建立蓝牙连接的步骤是什么?

    建立连接需要在主机 MPU 或 MCU 上运行主机堆栈。 虽然 HCITester 可以使用 HCI 命令执行多项操作、但连接建立(例如使用智能手机)需要使用 ACL 数据进行配置文件和服务级别连接。 主机堆栈是必须的。

    您可以参阅有关如何与智能手机建立连接的 TI 蓝牙堆栈示例。

    演示指南: http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Demo_Guide

    入门指南: http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Getting_Started_Guide

    此致、

    Vihang