This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGC:应答器问题

Guru**** 2605675 points
Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM, TRPGR30ATGC, TRPGP40ATGC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/818569/trpgr30atgc-questions-for-transponder

器件型号:TRPGR30ATGC
主题中讨论的其他器件:MRD2EVMTRPGP40ATGC

您好!

原始线程所有者是我的客户、我从他那里获得了以下信息。

问题背景:
客户希望制造独立于 TI 工具(MRD2EVM)的 LF 读/写器(不仅是 GUI)。
读/写器支持 ISO11784/5和 ISO14223。

问题:
客户希望了解以下 TRPGR30ATGC 和 TRPGR40ATGC 的信息。
-支持的 ISO 标准命令
-数据格式
-为这些应答器制作读/写器所需的任何其他信息

是否提供这些功能?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro、

    TRPGR30ATGC 和 TRPGP40ATGC 支持仅充电命令、以读取 应答器的 ID 编号。

    应答器的响应格式包含在 MRD2 读取器的参考指南中。

    我还将向您发送一条单独的数据格式消息。

    此致、

    Uli