This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:始终发生 CRC 错误。

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/816017/trf7962a-crc-errors-always-occur

器件型号:TRF7962A

你好。
我使用 TRF7962A 来读取 IC 标签的 UID。

始终存在一个具有 CRC 误差的 IC。
正常获取必要的数据(UID)。
其他250台机器不会发生这种情况。
我有这个因数
* IC 有缺陷
*控制
我不知道。

您能否通过查看 SPI 时序来判断?
我使用的是 SPI CLK 4MHz。

我指的是 SLOC313。
机器已发货、无法进行重大更改。

我以前问过另一个问题。
e2e.ti.com/.../2920310

谢谢你。

e2e.ti.com/.../SPI-COMMUNICATION.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果始终出现 CRC 错误、这可能会使我认为器件已损坏。 但是、如果不能更改代码、则很难对其进行测试。

    SPI 日志的打印输出没有任何可疑之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我现在有这个部件。
    您在测试时会做什么?

    有一个很好的报告说 SPI 控制没有问题。
    由于目前还没有先例、我将把它视为硬件故障。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、我的调试首先是查看发生错误时的 SPI 线路、然后查看器件返回的错误、以及如何处理错误(即器件已正确复位和重新配置。

    对于您的情况、首先要了解的关键点是错误频率以及器件是否正在正确复位以完全清除错误。

    之后、如果可能、硬件是一个检查的好地方。 需要注意的领域包括天线调优以及电源引脚上是否存在任何噪声注入。