请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 在某些范围内,RF 读取器的可靠性基本上是足够的,但偶尔会发生一个错误,在 IRQ 状态寄存器中将自身表示为0x63值。 当先前循环使能引脚的状态以复位器件时、这会导致长时间的不可操作性。
改为使用"软件复位"命令后、此周期已显著缩短。
我确信这不是预期的错误处理方法、但按照6.15.3.3.1中的建议只读取寄存器似乎不会清除这些错误、从而导致主机试图永久清除错误。 您能否提供任何建议、帮助我们改进此错误处理逻辑、并有望将该不可操作性周期降低到可接受的水平。