This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:SDM / DM1是否需要验证。 MIFARE 超轻型 C?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/816702/trf7970a-is-sdm-dm1-necessary-to-auth-mifare-ultralight-c

器件型号:TRF7970A

标题。

我提出这一要求是因为、尽管固件设计提示和使用 SPM 文档似乎表明了这一点、但身份验证的第一步是发送命令和接收随机数。

如果必须使用 SDM/DM1、它会失败、对吧? 既然没有、我是否可以假设第二次通过身份验证、尽管涉及17个字节而不是2个字节、但仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    它看起来像是 MIFARE Ultralight C 使用 3DES、因此您不需要 SDM。 Mifare Classic 需要 SDM、因为某些位时序不符合 ISO 标准。 但超轻型 C 的情况并非如此