This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:对讲机

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/851296/cc8530-walkie-talkie

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件: CC2510

我对使用 CC8530的对讲机有特殊要求。

我将有4个用户(从设备)、与带耳机和麦克风的耳机类似、并有一个基站(主设备)

这些从设备中的任何一个都可以随时同时讲话(不像只有一个人控制线路的传统对讲机)。

我的问题是、我们需要建立哪种网络链路。 我相信 CC8530最多可以实现4个通道

 主器件是否需要与每个从器件一起打开一个通道、从器件将处于生产和消耗模式?

主器件如何重新组合从器件的数据并将其发送回所有从器件?

我知道 CC8530具有足够的带宽来提供成熟的音频、对于纯语音应用、我更喜欢使用 CC2510/11系列器件。 但我想使用 CC8530作为启动器、然后继续使用更复杂的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 CC8530不是对讲机应用的最佳选择。 虽然它支持多达4个从器件、但这仅是上行或下行的。 不支持具有双向音频的多个从器件。  

    此致、

    R.M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="R.M"]

    您好!

    我认为 CC8530不是对讲机应用的最佳选择。 虽然它支持多达4个从器件、但这仅是上行或下行的。 不支持具有双向音频的多个从器件。  

    此致、

    R.M.  

    [/报价]

    感谢您提供的信息、非常感谢您的介绍。
    1.当您说上游是8530基站(主站)到8530耳机(从站)还是另一个方向?

    2.我阅读了一份 TI 应用手册,其中8530基站与2个立体声耳机通信,如果我没有弄错,耳机也有单声道麦克风。

    因此、那里正在进行双向数据传输、如果我错了、请纠正我的问题。

    8530具有4个无线通道、但有3个 I2S 数据端口、因此我想每个 I2S 数据端口都可以承载左右通道数据、因此总共可以通过 I2S 传输6个音频流是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上游将是从器件到主器件。

    2.请详细说明您在此处参考的应用手册吗?

    是的、理论上3个 I2S 端口可支持6个单声道音频流、但 CC85xx 仅支持4个单声道音频流。

    此致、

    R.M.