This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:启用 Wifi 后蓝牙停止工作

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/844132/wl1837modcom8i-bluetooth-stops-working-when-wifi-is-enabled

器件型号:WL1837MODCOM8I

我们在使用 WL1837MODCOM8I 的实验中遇到一些问题、蓝牙连接断开。 此外、我们看到的这个问题仅发生在一个实验中、其中我们有多个器件连接到几个接入点。  

这两个设备彼此相邻,因此两者之间的距离不是很远,也不是什么东西。 这似乎与 WiFi 有关、因为当我们关闭 WiFi 时、蓝牙开始工作正常。  

我们对禁用 WiFi 来解决此问题感到非常困惑、您以前是否看到过类似的情况?\

谢谢、
Nick

WL1837MODCOM8I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"蓝牙连接"中断时。 是不是正在断开的配置文件级别(HFP、A2DP 或 SPP)连接? 您可以在发生这种情况时获取 BT FW 日志吗?

    http://www.ti.com/lit/ug/swau058d/swau058d.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法修改实验中的仪器来为建议的蓝牙记录器显示单独的行。 但是、我将向您发送移动日志和仪器系统日志、其中清楚地显示断开连接是在蓝牙低电平发生的、与我们的应用无关。

    手机:

    10-04 09:29:30.763 1620 1911 D BluetoothEventManager: onReceive::getAction = android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED

    10-04 09:29:30.763 1620 1911 E BluetoothEventManager:ACT_ACL_DISCONNECTED

      

    仪器:

    1000000958 CROND[12994]:(根) CMD (/usr/sbin/logrotate /etc/OmniBtlogrotate.conf)

    1000000958 bluetoothd[9894]:../bluez-5.46/src/src/adapter.c:dev_disconnected () Device EC:10:7B:43:62:0A 已断开连接,原因1 à#define Mgmt_dev_DISCONN_TIMEOUT     0x01

     

    1000000958 bluetoothd[9894]:../bluez-5.46/src/src/adapter.c:adapter_remove_connection()

    1000000958 bluetoothd[9894]:../bluez-5.46/plugins/policy.c:disconnect_cb ()原因1.

    1000000958 bluetoothd[9894]:../bluez-5.46/src/src/adapter.c:bonding_atteme_complete () hci0 bdaddr EC:10:7B:43:62:0A 类型0状态0xe

    1000000958 bluetoothd[9894]:../bluez-5.46/src/src/device.c:device_bonding_complete () bonding (无)状态0x0E

    1000000958 bluetoothd[9894]:../bluez-5.46/src/src/device.c:device_bonding_failed () status 14.

    1000000958 bluetoothd[9894]:../bluez-5.46/src/src/adapter.c:resume_discovery ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对上述信息有什么看法?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 FW 日志、则很难确定连接随机失败的原因。

    是 Android 环境还是 Linux? 您是否使用了任何 BT 监测日志来检查断开连接是否在配置文件级别发生?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会收集日志? 我们现在将关闭机票。 当您有更多日志时、请重新打开。

    谢谢