This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:打开天线电源时 SPI 总线锁定

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/851627/trf7970a-spi-bus-lockup-when-turning-on-antenna-power

器件型号:TRF7970A

我将 TRF7970A 与我们的 RFID 应用配合使用。

间歇性地、当对天线通电时、IRQ 被置为有效并且 SPI 总线被锁定。

CHIP_State_Control (0x00)后跟(0x21)

 打开天线时是否应采取任何预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我不知道在这种情况下需要采取任何预防措施。 首先、我将仔细检查电源电压 连接和阻断电容器。 GND 连接也应保持稳定。 根据我在大多数情况下的经验、这些问题与器件电源相关(即长迹线)。

    第二个原因 可能是天线和 其他信号之间存在串扰。

    此致、

    Helfried