This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM 能量收集原型设计

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H, TRF7970A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/849202/rf430frl152hevm-energy-harvest-prototyping

主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HEVMRF430FRL152HTRF7970A

您好!

我的问题是、我希望开发板能够让我添加自己的传感器来测试 NFC 收集技术。 RF430FRL152HEVM 非常适合板载温度传感器来评估该技术的工作原理、但是我希望能够更换该传感器、并能够开发出与板上的芯片配合使用。 我正在从事一个使用力电阻传感器3.3至5V 的项目。 此人坐在传感器上、测量压力并通知我有人坐在那里。 我看到了一些 IOT 传感标签板、这些板可让您添加按钮、LED、传感器、但不能使用 RF430FRL152H 进行原型设计。 他们告诉我、如果 我移除电路板上的温度传感器、将会导致保修失效。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不清楚问题是什么。  如果 RF430FRL152HEVM 电路板满足您的需求、并且您希望使用不同的传感器、那么您确实可以自行承担风险。  或者、您也可以使用设计文件 :http://www.ti.com/tool/TIDM-RF430FRLSENSE  来创建您自己的设计和开发板。   

    此致。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 这可能是我必须设计自己的电路板以满足我的需求的原因。 由于 RF430FrL152HEVM 的限制、它甚至不像编程器板。 制作此电路板后、我需要担心的是获得 与此兼容的合适 ISO/IEC 15693读取器。 我想知道我是否需要刷写芯片、如果需要 、我可能需要某种 JTAG 电缆来插入。 我还认为、 如果我想将其放入试验电路板、我需要 RF430FRL152H 的引脚插座。 不知道在哪里可以找到它。

    此致、

    Chris

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、您必须为开发设计自己的"试验电路板"。  

    我想知道 NFC 是否是此设计的一项要求?  您可能需要查看此参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDM-WIRELESS-SENSORNODE 。

    此致、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此参考设计看起来不错、因为它允许我通过板载 GPIO 引脚将自己的传感器添加到其中。 它看起来具有低功耗射频的潜力。 那么、该板可以使用任何电源吗? 我通读了它、我看到他们主要讨论太阳能或电池作为电源。 我的应用程序将位于某个位置。 如果可以通过天线为其供电、这一点很有意思。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     另请注意、此参考设计具有能量收集选项。  从"产品文件夹"页面中的"选项:

    • 此设计还可用于使用能量收集电源(eZ430-RF2500-seh)的无电池应用

    但现在我更详细地看一下它、它看起来像是用于太阳能。  有一个包含详细信息的优秀用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/slau278ae/slau278ae.pdf 

    此致、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为 RF430FRL152H 可以满足您的应用需求。

    关于您对读取器和编程工具的问题、您将在 RF430FRL152H 常见问题解答中找到答案:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf 

    对于 TRF7970A 读取器和 RF430FRL152HEVM 的组合、有一个很好的软件可帮助您评估功能。

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有帮助。 我决定根据您提供的链接来构建我的电路板。