主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、
您好!
我一直在研究 MSP-EXP430F5529LP、尝试运行 MIFARE DESFire EV1 AES 身份验证应用报告。 我已成功读取/写入/配置 DESFire EV1和 EV2卡。 我现在正在尝试将工作中的固件移植到 STM32F207;但在检测卡时遇到一些问题。
我将使用以下命令配置 TRF7970A:
命令:
- 软初始化命令
- IDLE 命令
- 复位 FIFO 命令
寄存器配置:
- ISO 控制寄存器:0x88
- ISO 14443 TX 选项寄存器:0x01
- RX 等待时间寄存器:0x07
- 调制器控制寄存器:0x01
- RX 特别设置寄存器:0x30
- 稳压器控制:0x01
- NFC 目标方水平寄存器:0x00
其余寄存器保持其默认状态。 此配置在 MSP 开发板上工作正常。 当固件移植到 stmf207 (ARM cortex m3处理器)时、此配置似乎无法正常工作。
检测到 MIFARE Classic 卡时没有问题。 有时会检测到 EV2卡、根本不会检测到 EV1卡。 我似乎无法找出问题所在。