This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CC8530:PP 无线配置器中更通用的器件 ID 设置

Guru**** 2517140 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/846641/cc8530-cc8530-more-general-device-id-settings-in-pp-wireless-configurator

器件型号:CC8530

您好论坛研究员:

我们使用 CC8530开发了一款具有一个协议主设备(PM)和四个协议从设备(PS)的产品。

我在主机控制模式下使用 PM、并使用 SPI 端口从向上向下加载它的程序。 这是广告上所说的工作方式。

(PM 板没有用于对 CC8530器件进行编程的 JTAG 连接器。)

我使用 PurePath 无线配置器(PPWC)对每个 PSS 进行编程、也可以正常工作。

(PS 板没有配对按钮。)

我希望能够更加灵活地将从器件连接到主器件。

目前、我必须使用 UP 和 DI_GET_DEVICE_INFO 命令在 PM 中生成"默认网络 ID"。

然后、我必须手动将其放入 PPWC 中并对 PSS 进行编程。

虽然这样做有效、但限制性太强。

我希望允许范围内的任何接收器连接到任何主器件。

观察结果:

在 PPWC 帮助中、我注意到以下段落...

仅适用于协议从站:指定默认网络 ID、即主设备的32位唯一地址。 值0x00000000和0xFFFFFFFF 具有特殊含义、不得使用。 值0xFFFFFFFE 禁用默认网络 ID。

我发现我无法在 PS "Default Network ID"(默认网络 ID)字段中输入0xFFFFFFFF。

注:

5个器件中的任何一个都没有配对按钮、因此在"paring Trigger"选项下、我认为我必须选择"None (fixed network ID)"

但是、如果我选择"button"、我会在"paring Mechanism"下找到一个选项、即 Proximity。 这是否符合我的需求? 我注意到、我仍必须输入默认网络 ID。

感谢您提供的任何见解。

标记。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我认为 您也需要在 PS 上使用主机控制模式。 你有这个选择吗?

    然后、您可以在 PS 上执行 NWM_DO 扫描、然后使用所需的网络 ID 进行 NWM_DO 加入。

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R.M.

    感谢您对此进行深入研究。

    我没有 PS 上的 A、因此该选项已取消。

    我确实看到了 NWM_DO 扫描和 NWM_DO 加入、但遗憾的是、这不是。

    再次感谢、

    标记。