This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970接收信号路径

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/848386/trf7970a-trf7970-receive-signal-path

器件型号:TRF7970A

为了通过 TRF7970A 增大 ISO15693读取范围、我添加了一个输出放大器、工作正常。  在接收端、目前我正在尝试改进接收路径的方法、但没有太多成功。  也许您可以让我了解我的其中一个概念:

RX_IN1的反馈通过电容分压器和小电阻器提供、从而保持~3V p-p 的输入  我认为我可以通过降低13.56 MHz 的内容来提高 SNR、因此我在信号中添加了一个陷阱。  修改电容分压器以使输入恢复到3V p-p、这应将更多的调制423.75kHz 载波返回到探测器。

嗯、这不起作用。  由于输入电路几乎是一个黑盒(包络检测器、两级滤波器和 AGC -这是我对内部信息的了解的限制),我的思维可能会有一个根本的谬误。  在继续走这条路之前、我想提出一些意见。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是、我们不支持对 TRF7970A 匹配网络进行偏离器件数据表原理图的任何更改或更改、抱歉。

    您可能能够在之前的讨论中找到 E2E 上的内容、但不会影响搜索。