This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CC8530 + AIC34 4通道输出基站示例的请求(硬件设置指南、使用 CC85xxDK &放大器;TLV320AIC34EVM)

Guru**** 2516680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/844876/cc8530-request-for-cc8530-aic34-4ch-output-base-station-example-hw-setting-guide-use-cc85xxdk-tlv320aic34evm

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC34

尊敬的专家:

首先、我不确定是否可以提出问题和答案、因为它太旧了。

我目前正在配置一个接收和输出4通道麦克风音频信号的系统。
主控侧:CC85XXDK + AIC34EVM:1件
从机端:CC85xx-耳机4Ea
我已经完成了项目的创建和配置、但不确定如何在硬件中连接 EVM。
如果您有一份硬件设置指南文档、您能与我分享吗?
plz。 帮助。
谢谢你
BR、IK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    正如您所说的、该器件已经很旧、支持有限。 除了在线提供的文档外、我们实际上并不提供任何文档。

    不过、您正在努力解决的问题并不完全清楚。 您能否详细说明您需要哪些指导?

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik。

    感谢你的答复。

    我想按如下方式测试配置
    我有一个链接之类的示例、找不到所需的配置。
    是否有用于测试上述配置的硬件配置指南?
    据我所知、我知道 TI 内部已经有了它、但释放工程师无法离开公司并进行确认。 (中国或泰国)
    请帮助我如何使用 CC85xx DK + TLV320AIC34 EVM 进行配置。
    请帮助。
    谢谢你
    BR、IK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    本应用手册介绍了如何将两个 EVM 板连接在一起。 您只需按照说明操作。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik。

    感谢你的答复。

    但是、应用手册和我的应用配置是不同的。

    此外、还没有关于连接哪个引脚接头(CC85xxDK 和 AIC34EVM)以及如何通过4通道 DAC 连接扬声器的指南。

    还有其他详细信息吗?
    谢谢你
    BR. Ik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    在应用手册、CC85xx 用户指南和 PPW 配置器帮助菜单中、您将找到更多详细信息。  

    此致、
    Fredrik