请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC8530 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC34
尊敬的专家:
首先、我不确定是否可以提出问题和答案、因为它太旧了。
我目前正在配置一个接收和输出4通道麦克风音频信号的系统。
主控侧:CC85XXDK + AIC34EVM:1件
从机端:CC85xx-耳机4Ea
我已经完成了项目的创建和配置、但不确定如何在硬件中连接 EVM。
如果您有一份硬件设置指南文档、您能与我分享吗?
plz。 帮助。
谢谢你
BR、IK