This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 SMD 天线匹配网络

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/584956/matching-network-with-smd-antenna

主题中讨论的其他器件:CC8531CC2592

您好!

我目前正在使用 cc8531+cc2592完成我的射频模块设计。 在 CC2592的数据表中、我刚刚注意到、每个匹配电路都是为外部天线(SMA 连接器)设计的。

在我的设计中、我将使用和 SMD 天线。 这是否会更改 匹配 网络组件(数据表图5-1和9-1中的 C101、L102、C103、L103、C105和 C109)的值和配置? 因为每个硬件环境都不同、 因此将对天线进行调优。

此外,TI 是唯一在 其参考设计(和数据表)中将直流阻断电容器(C109)放置在 PI 匹配网络之后的电容器,不应该将其放置在之前? 如果没有,你能告诉我为什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C101、L102、C103、L103、C105作为谐波滤波器、用于抑制来自 PA 的谐波电平。 这不是天线的匹配电路。

    是的、C109用于隔直电容器。

    您需要将 PI 匹配网络放置在 C109和 SMD 天线之间以实现天线匹配。 请注意、您需要调整 PI 匹配网络以匹配原型板上的天线。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我确信 C105、L103和 C103是 PI 匹配网络、因为在数据表中、它写在第一页:"集成匹配网络"(在1.1节中)和"外部天线匹配"(在1.2节中)。 也许值得对此进行一些澄清。

    非常感谢您的快速回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该网络既可用作匹配滤波器、也可用作谐波滤波器。 PA 匹配50欧姆端口。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antoine、您好!

    由于没有适用于 CC2592的 CC8531的参考设计、我建议您遵循 CC2538-CC2592EM 的布局。 请注意、与 CC2592相关的所有射频和无源器件的放置和布线都应与参考设计中的布局和布线完全相同。

    www.ti.com/.../cc2538-cc2592em-rd

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我检查了 CC2538-CC2592EM、没有 PI 网络... 你们对50欧姆匹配有信心吗? 我不使用 DN007或 SMA 连接器。 在某种情况下、天线是板载的、会(将)受到 EMI 的影响。 为什么不应该在 C3110之后添加 PI 网络?

    Antoine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antoine、您好!

    您是对的、该设计中唯一可用的天线匹配组件是 C3109。 在您的情况下、我同意您应该再添加两个组件来形成一个 PI 网络。

    此致、
    Fredrik