This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:连接芯片和传感器时出现问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM, RF430CL331H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/579748/rf430frl152h-problems-connecting-chip-and-sensor

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其它部件: 、RF430CL331H

您好!

我正在进行一个项目、通过连接传感器、天线和 NFC 模块、通过手机读取传感器的电阻。

我有四个问题。

首先、我的传感器非常小、因此 NFC 芯片应该很小。 我可以为 RF430FRL152H 获取裸片吗?

其次、如果我可以购买裸片、如何对其进行编码以读取裸片上的传感器电阻?

第三、裸片上是否有可连接传感器的金属焊盘?

第四、我能否获得 NFC 芯片和应用部分的技术支持、这些应用部分可以与手机连接?

我刚开始这个项目、我不知道这个领域。
答案将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Joohee Kim88">首先、我的传感器非常小、因此 NFC 芯片应该很小。 我可以为 RF430FRL152H 获取裸片吗?[/引述]

    我们目前没有可用于生产的裸片。  我将在内部检查是否有任何样本。

    [引用 user="Joohee Kim88"]第二,如果我可以购买裸片,我如何对其进行编码以读取裸片上传感器的电阻?

    RF430FRL152H 具有通过开箱即用射频控制进行 ADC 测量的功能。  无需对其进行编程。  但是、如果需要额外的功能、也可能是如此。  它还能够通过无线方式进行编程。

    [引用 USER="Joohee Kim88"]第三,裸片上是否有可连接传感器的金属垫?[/quot]

    是的、裸片上有金属焊盘连接到传感器。  但是、请记住、它还需要在电源上使用一些电容器。

    [引述 USER="Joohee Kim88"]第四,我能否获得 NFC 芯片和应用程序部分的技术支持?[/引述]

    我们在 http://www.ti.com/lit/zip/slac691上提供了一个 NFC 项目示例  

    在这些固件示例中、有一个 NFC 示例项目。  一旦编程到器件中、您就可以使用 NFC 读取器(如手机)将其读出。

    如果您需要开发定制的 NFC 应用、我们在此处提供了一个 TI 设计示例(适用于 ISO14443B):

    http://www.ti.com/tool/TIDM-BIOSIGNMONITOR?keyMatch=rf430cl331h&tisearch=tidesigns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。

    我有更多问题。

    首先、我何时可以订购裸片? 我可以等待、因为 NFC 芯片裸片对于我们的项目非常必要。

    第二、如果已经编码、如果只将传感器和天线连接到 NFC 芯片、我可以用手机读取 ADC 测量值吗? ADC 是14位、对吧?

    第三、能够使用空气进行编程意味着什么? 是否通过天线进行编程?

    第四、我无法打开您发送给我的项目。 我是否需要有特定的程序才能打开文件?

    再次感谢详细的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Joohee Kim88">首先、我什么时候可以订购裸片? 我可以等待、因为我们的项目非常需要 NFC 芯片裸片。

    现在、我们没有订购裸片的流程设置。  我们可能有可用的样片、但可能存在延迟。

    [引述 USER="Joohee Kim88">第二、如果它已经编码、如果我只将传感器和天线连接到 NFC 芯片、我能用手机读取 ADC 测量值吗? ADC 为14位、对吧?[/报价]

    是的、器件已从包装盒中编码。  但是、您需要天线和一些外部组件、包括电容器。  有关示例电路、请查看第7节(数据表的第7节)。  该器件需要至少6个外部电容器来稳定电源轨。

    [引用用户="Joohee Kim88"]第三,用空气进行编程意味着什么? 是否通过天线进行编程?[/引述]

    在 RF 首次上电时运行的情况下、标准 RFID/NFC ISO15693命令可被发送至 FRAM 存储器写入。  需要使用的命令是读取/写入单个块。  是的、这是使用连接到器件的天线和 RFID/NFC 读取器完成的。

    [引用 user="Joohee Kim88"]第四,我无法打开您发送给我的项目。 我是否需要有特定的程序才能打开文件?
    [/报价]

    您需要 Code Composer Studio 才能使用示例项目。  MSP430的最新版本应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果我无法获得裸片、是否有类似的模型可以通过 NFC 技术读取电阻器? 如果是、型号名称是什么?

    您说裸片需要一些电容器。 那么、我们购买的通用芯片是否包含所有电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我何时知道我是否有裸片?

    如果我无法获得裸片、是否有类似的模型可以通过 NFC 技术读取电阻器? 如果是、型号名称是什么?

    您说裸片需要一些电容器。 那么、我们购买的通用芯片是否包含所有电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将告诉您是否有可用的裸片样片。

    RF430FRL152H 只是我知道具有 NFC 功能且支持电阻测量的芯片之一。

    外部、裸片或封装器件中都需要电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止,你给我的答案对我有很大帮助。 谢谢你。

    我通过您发送的链接下载了应用程序。
    如何打开应用程序的映射文件?
    我想知道哪些信息通过映射文件存储在应用程序中。

    此外、这是否适用于应用和评估板(NFC ISO 15693传感器应答器评估模块)?
    换句话说、是否可以读取评估板通过此应用发送的电阻?
    如果是、我们能否读取与此应用中的芯片相关的电阻变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Joohee Kim88">此外、这是否适用于应用和评估板(NFC ISO 15693传感器应答器评估模块)? [/报价]

    如果您参考的是"用于个人监控的多参数生物信号监控器参考设计"应用、则无法直接与 RF430FRL152HEVM 配合使用。  我提供了这个示例、可用作参考。

    如果您需要可立即与 RF430FRL152HEVM 配合使用的应用、请参阅此 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/t/411551

    [引用 USER="Joohee Kim88"]换言之,是否可以读取评估板通过此应用发送的电阻?[/引用]

    没有我发送的第一个应用、只能与没有电阻测量功能的 RF430CL331H 一起工作。

    我在这里提到的应用确实从 RF430FRL152HEVM 读取温度结果。  这意味着它使用器件的电阻测量功能。

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在正在学习应用部分。
    非常感谢您的建议。

    还有一件事我很好奇。
    我想看看芯片是否使用天线工作。

    当我将 ant1和 ant2的两个端子连接到芯片时、芯片驱动器不是吗?
    如果天线谐振频率不是13.56MHz、那么芯片是否完全不工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RF430FRL152H 是一种应答器、这意味着它不会输出用于射频通信的信号。 相反、它使用有源负载 调制进行通信。  NFC/RFID 读取器/写入器输出一个 RF 载波、而这个器件针对载波上的响应对其进行负载调制。 它不输出信号。 但读/写器能够接收和解调消息并对其进行解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望通过将传感器和天线连接到 RF430FRL152H、从智能手机应用中读取传感器信息。
    我们无法在该芯片上继续执行此项目吗?
    裸片仍然无法购买吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上、您可以将模拟传感器连接到 RF430FRL152H。 只需确保其输出电压不超过0.9V (如果确实如此、则按比例缩小)。 信号的变化速度不得非常快、最大为1Hz。 如果您满足这些条件、则可以将传感器与该器件配合使用。

    如果您遇到问题、请描述这些问题、我们可以帮助您解决这些问题。

    有关您的天线、请参阅以下应用手册如何设计天线: www.ti.com/.../sloa217

    我们目前没有商用裸片、也没有计划在可预见的将来使用裸片。