This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:类似于 RI-TRP-DR2B 的 RFID 应答器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-DR2B, TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/585282/tms37157-rfid-transponder-similar-to-ri-trp-dr2b

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件:RI-TRP-DR2B

尊敬的 Sirs:

我们的客户希望设计类似于 RI-TRP-DR2B 的 RFID 应答器
(32mm 玻璃应答器)。
他需要一个塑料和小箱子的应答器。
是否可以基于 TMS37157设计此类类型的解决方案?
TMS37157是否需要主机微控制器作为 RI-TRP-DR2B 工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    TMS37157需要一个 MCU 来与其连接、因此这需要成为设计的一部分。

    客户希望实现的案例有多小? 您至少需要一个尺寸为 TMS37157、MCU、两者所需的任何无源器件以及 LF 天线的 PCB。 如果他们正在寻找32mm 玻璃应答器的尺寸范围、我认为这是不可行的、但您可以将设计缩小到相当小的尺寸。 例如、这是几年前完成的: www.ti.com/.../swra382a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralf、

    感谢您的回答!
    我们能否在没有任何 MCU 的情况下制造类似于 RI-TRP-DR2B 的应答器?
    TMS37157数据表"无需电池支持即可通过 LF 接口读取存储器"中提到了这一点。
    这句话是什么意思?

    您能帮我了解 RI-TRP-DR2B 内部结构吗? 它基于 MCU 吗?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    RI-TRP-DR2B 是一款封装的 LF RFID 感应器芯片+天线。 内部无 MCU。

    我不知道市场上是否有类似 TMS37157的其他器件、它们可以是无源 LF RFID 应答器、但也不包含 MCU。

    关于"无需电池支持即可通过 LF 接口读取存储器"、这意味着 LF 的射频字段可用于被动为 TMS37157供电以从 EEPROM 存储器读取数据、因此您无需在器件中包含电池即可读取 EEPROM 存储器内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、非常感谢您的招待!

    由于 RI-TRP-DR2B 未包含 MCU、为什么我们无法基于 TMS37157制造类似器件 、也无法没有任何 MCU?

    如果我们 在生产时写入 TMS37157 EEPROM、那么我们可以在不使用内部 MCU 的情况下读取它。 对吧? 它是否类似于 RI-TRP-DR2B

    对愚蠢的问题很抱歉…

    Timur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS37157内部确实具有独立应答器、具有121字节的 EEPROM。  

    您可以在这里执行您想要执行的操作、如果您不想连接 MCU 和传感器、我认为这是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我推迟了解 Josh 对此的了解。 我以为它不能独立运行-抱歉、Timur。 听起来就像你可以做你想要的!