您好!
我们购买了 MSP-EPX430F5529和 TRF7970ATB 来测试 NFC 功能、我们似乎遇到了问题。
严格遵循了文档 slou386.pdf 中的所有步骤、加载了正确的固件和连接
和电路板之间的工作原理。 我们可以启动不同的模式(正确的 LED 闪烁)
但在 RW 模式下运行时、该器件似乎对 ISO 15693卡或我们尝试读取的 NFC 卡没有反应。
此外、当我们尝试使用 Android 应用(能够读取正确格式的 NFC 卡)读取数据时、卡仿真模式不执行任何操作。
文档指定了 NFCLink 版本1.0.0.1、我们无法下载该版本。
最新版本中是否存在问题,这就是为什么它无法正常工作的原因?
是否可以下载较旧版本1.0.0.1进行测试、或者是否有人有可能错误的理想?
我们有2个板、它们的行为方式相同、因此排除了硬件故障(I quess)。
提前感谢您!
Marius