您好!
数据表的第6.9节描述了如果 TRF7970A 与外部功率放大器连接、则应设置这两个寄存器。
稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)的 B6位必须设置为1。
调制和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)的 B3位必须被设定为1。
已知 ASK/OOK 引脚可通过将0x09寄存器的 B3设定为1来用于调制类型的外部控制、但是我很困惑、通过将寄存器0x0B 的 B6设定为1来实现调制类型的目的是什么? 它说"一个功能是 为发送器提供调制信号"、但如果 不设置 寄存器0x0B 的 B6、它也会输出调制信号。
谢谢
此致
Brian