This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:数据表中的寄存器设置问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/584505/trf7970a-register-set-question-in-datasheet

器件型号:TRF7970A

您好!

数据表的第6.9节描述了如果 TRF7970A 与外部功率放大器连接、则应设置这两个寄存器。

 稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)的 B6位必须设置为1。

 调制和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)的 B3位必须被设定为1。

已知 ASK/OOK 引脚可通过将0x09寄存器的 B3设定为1来用于调制类型的外部控制、但是我很困惑、通过将寄存器0x0B 的 B6设定为1来实现调制类型的目的是什么? 它说"一个功能是 为发送器提供调制信号"、但如果 不设置 寄存器0x0B 的 B6、它也会输出调制信号。  

谢谢

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据我所读的说明、我猜是寄存器0x09设置被设计用于测试/测量目的、通常情况下、没有发生放大器应用并且内部峰值检测器必须打开、 而寄存器0x0B 设置被设计用于功率放大器。  

    我查看了一些固件、看起来实际上只需要设置寄存器0x0B。 因此、我很确定您可以忽略寄存器0x09的需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    好的、感谢您的澄清、但我看到 TX 输出引脚5在我的软件中设置 B6=0或 B6=1时在电路板上输出未改变的调制信号、 在寄存器 ox0B B6=0或 B6=1的情况下、芯片内部的区别是什么?

    谢谢

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如数据表所述:"内部峰值检测器被禁用、接收器输入(RX_IN1和 RX_IN2)接受外部解调副载波。" 启用的其他功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    RX_IN1信号是来自电路板上标签的带有副载波的负载调制信号、如下所示、在我的软件中设置 B6=1时、我也可以正确地从标签读取数据、与设置 B6=0一样。 内部峰值检测器在 RX_IN1上禁用和接受外部解调副载波不会对其工作产生任何影响、什么信号是解调副载波?

    默认设置(0x02)用于 ISO 控制寄存器(0x01)、与 ISO15693高比特率、26.48kbps、一个副载波、4选1搭配使用  

    我是否需要在 RX 特别设置寄存器(0x0A)上设置增益和滤波器?

    谢谢。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我和其他人讨论了这一点、虽然功率放大器的使用不需要功率放大器设置、但启用时性能差异显著、因为禁用峰值检测器后、信号能够更好地传递、而不会自动降低太多。 因此、建议使用该设置。

    特殊设置寄存器的增益和滤波器是特定于应用的调整。 有一些通用的使用指南、但有时我发现使用多个滤波器的效果最好。 您将需要在系统上对其进行测试和错误处理、以找到可为您的用例提供最佳性能的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    好的、感谢您分享有关此设置的更多信息、 因此当将寄存器0x0B 位 B6设置为1时、接收器输入可能是来自标签的负载调制信号或通过 AM 检测器检测到的副载波信号。

    对于特殊设置寄存器设置、默认值0x40适用于我的应用、它启用带通并且没有增益降低。

    谢谢

    此致、

    Brian