This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC-DEVPACK-DEBUG:无法更新固件

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/585015/cc-devpack-debug-cannot-update-firmware

器件型号:CC-DEVPACK-DEBUG
主题中讨论的其他器件: CC2650STK

大家好、

我正在尝试通过 CCS 为 CC2650STK 创建我自己的固件、在线指南中说、我应该在构建项目后将其下载到我的 sensortag 中。 我已连接 CC-DEVPACK-DEBUG、但当我选择 RUN->DEBUG 时、系统会要求我更新 CC-DEVPACK-DEBUG 固件、更新失败。 然后、我尝试通过命令窗口手动执行更新、但当我输入以下命令时:

xdsdfu.exe -m

无论我等待多长时间、该模块都将从设备管理器列表中消失、并且不再被识别。 我尝试安装最新的 XDS 仿真软件包、但这没有帮助。

有人想知道可以解决这个问题的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您安装闪存编程器2并连接 CC-DEVPACK-DEBUGGER、闪存编程器能否识别它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存编程器2确实能够识别我的模块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尝试使用闪存编程器2将预编译的十六进制文件下载到您的 CC2650STK 中、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。 我无法通过 CCS 将其"下载"到电路板中。 但是、如果我只是在 CCS 中构建它并通过闪存编程器2上传、我的板上会发出红灯、这种情况由于某种原因而无法正常工作。 我使用的是 CCS7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 CCS 的项目属性中选择"Texas Instruments XDS110 USB Debug Proble/Cortex_M3_0"?