This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:cc2650

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/582844/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

你(们)好  

我正在我的项目中使用 CC2650。

应进行哪些类型的射频调优测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能更具体一点吗? 您计划在哪里使用此产品、哪个频段以及在哪些法规下使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我们希望根据 FCC 和 CE 法规将 cc2650用作振动传感器。 频率为2.4GHz (BLE)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附 SWRA048、它描述了 FCC 和 ETSI 的法规要求测试。

    e2e.ti.com/.../swra048.pdf

    谢谢、

    PM