This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:对 RFID 贴片进行编程

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/583680/ccs-rf430frl152h-programming-the-rfid-patch

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个  

无电池 NFC/RFID 温度传感贴片

并希望对其进行重新编程、以便执行实验自定义温度感应。 在 RF430FRL152hEVM 上、有一个复杂的 MSP-FET 至 RF430电路、该电路将 FET 电压(3.3V)连接到 EVM 电压(1.5V)、因为贴片没有该电路、在哪里可以获得贴片和 FET 之间的电压转换器? 我认为有一些测试点允许这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个电平转换器可用。  您只需要有源电缆、而不需要附带的插座板。 它们都捆绑在一起。 http://www.ti.com/tool/msp-ts430l092#buy

    然后、您需要将电平转换器板连接到贴片、并连接到测试点。

    还有另一种方法可以对补丁进行编程、它是无线的。  如果您有 TRF7970AEVM、请查看此帖子、其中有一个应用程序可以从 CCS 获取二进制文件并使用 ISO15693对其进行编程。

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/570668/2093239#2093239