This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:HID iCLASS 和 TRF7970A

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/583603/trf7970a-hid-iclass-and-trf7970a

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

是否有人知道 TRF7970A 或 TRF EVM 是否会读取 HID iCLASS 标签?

谢谢、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    TRF7970A 可以做到、但 TRF7970AEVM 并不是很容易做到。 您必须使用原始的发送命令来发出正确的命令、并且需要大量添加来处理该命令。

    请参阅 Josh 提供的这篇 E2E 文章、其中有一个 PPT、其中介绍了这些卡的基础知识(他还提供了 G2 LaunchPad 的示例代码、但这不能轻松转换为 EVM): e2e.ti.com/.../1297541
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ralph。 我将把它传递给大家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您熟悉该便携板、DLP-7970ABP 还非常适合在 G2553 LaunchPad 上读取这些标签。:)  

    随附的是 PPT 附带的.c 和.h 文件

    e2e.ti.com/.../picopass.zip