This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:TrxEB LCD 问题

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/582230/smartrftrxebk-trxeb-lcd-issues

器件型号:SMARTRXEBK

大家好、团队、

我有一位客户正在使用 TrxEB 板进行开发  1.7.0.5.它们在启动液晶屏时遇到任何问题。 下面是对话的一个片段。

“我只想让两个板发送数据。  我的理解是、使用 LCD 和按钮的原始固件具有执行此操作的测试。  

我阅读了您发送给我的帖子。  从该帖子中,(https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/253111/886857#886857)文件“5023.per_test_v4_0.hex”应将电路板恢复到原始出厂状态,以便我可以使用 LCD 和按钮。  我能够对文件进行编程、没有错误。  但 LCD 仍然不会出现。  我已经使用两个板完成了这一操作、并获得相同的结果。  

我是否可以有两个有缺陷的电路板?  电路板的版本是否有更改、可能需要更新的固件?  电路板修订版为1.7.0.5。  我对下一步做什么感到很损失。

开关 S1设置为 UART、开关 S2设置为启用。

电路板电流跳线(P10、P13和 P15)均已跳线。

P17已跳线 USB 和 LCL (USB 电源、如手册中所示)。  

我已经在两个不同的板上尝试过这种方法。 "

客户已验证设置是否符合故障排除页面中的手册和 Q4要点。 固件已根据 SmartRF Flasher 进行更新。 我们还尝试了上一个帖子中提到的 PER 测试文件4743.per_test_v3_1.hex。  这些电路板是否损坏? 客户尝试了除使用 CC 调试器恢复方法之外的所有操作、因为他们目前没有可用的调试器。

客户发现2块板存在此问题。 其他两个板按预期工作。 客户能够在这些电路板上发送和接收数据。  那么、这是否意味着所有固件/引导加载程序代码都正确加载、也许问题仅在于 LCD?

如有任何进一步建议,请予以采纳

谢谢、

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    您是否有任何解决液晶屏问题的建议? 这两块板是否损坏? 如果是、我将负责处理这些器件的 RMA。

    感谢你能抽出时间。

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishen、

    客户能否测量 LCD 的电压电源引脚? 是3.3V 吗?

    听起来客户至少有一个工作板和两个故障板;在故障和工作板上编程了相同的每次测试--客户是否可以通过"记忆"将故障板放入 RX/TX 的按钮序列来实现链接?

    要尝试的一件事是将 LCD 从故障板切换到工作板、以查看 LCD 实际上是否存在缺陷。 注:卸下液晶屏时要非常小心--用力过大可能会损坏液晶屏!

    TIABO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIBO 您好、

    感谢您的建议。 我将要求客户测量 LCD 上的电压电源引脚。

    客户可以通过 SmartRF Studio 应用程序访问(有故障)电路板、并且能够发送和接收数据。  那么、这是否意味着所有固件/引导加载程序代码都正确加载、也许问题仅在于 LCD?

    这也是调查此问题的最新更新:

    " 我注意到,当我更改模式开关时,LCD 在屏幕底部显示一些非常简短的随机行,就好像 LCD 控制器正在复位一样。  当然、问题可能是 LCD 屏幕、或者由于在模式更改时屏幕上有短暂的随机输出、因此问题可能是上游问题。  无论它是什么、这在两个电路板上似乎都是相同的问题。 "

    再次感谢您对此提供的帮助。

    Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiabo、

    LCD 电压测量如下:

    LCD 模块的引脚35在一个单元上测量3.15V 电压、在另一个单元上测量3.17V 电压。 工作模块处于大约3.2V 的相同范围内。

    谢谢

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否能够在板之间切换 LCD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前建议过这个选项、但是客户回复时担心拆卸 LCD。  

    "我看了 LCD 引脚。  没有出现弯曲或折断的针脚。  我能够卸下并重新拔插仅具有6个针脚的液晶屏一侧。  在 LCD 的另一侧、有太多的引脚太紧。  如果我确实移除了 LCD、几乎肯定会损坏。  但是、我能够使用绝缘工具向 LCD 引脚施加轻量级压力、并且在 LCD 上看不到任何反应。 "

    我也给客户推荐了以下帖子、客户可以对文件进行编程、没有错误、但仍然没有显示液晶屏。 他们已经使用两个板完成了这一操作、并获得相同的结果。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/253111/886319#886319 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 在我看来、液晶屏出现故障、客户必须遵循正常的更换流程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tiabo。 我将与客户合作以实现同样的目的。

    感谢你能抽出时间

    Kishen