This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430F5438A:每次测试 MSP-EXP430F5438

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/581854/starterware-msp430f5438a-msp-exp430f5438-per-test

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:CC2530EMCC2530

工具/软件:Starterware

我有 MSP-EXP430F5438 1ea、SmartRF05EB 1ea、CC2530EM 2ea。

我想参加一次 PER 测试。

我可以在 SmartRF Studio 7中测试 SmartRF05EB 和 CC2530EM。

我不知道在 SmartRF Studio 7中使用 MSP-EXP430F5438和 CC2530EM。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这是不可能的。 SmartRF Studio 不支持实验板。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全可以使用 SmartRF05 + CC2530EM 在 SmartRF Studio 中进行 PER 测试。 由于 CC2530包含 MCU、您计划将 MSP-EXP430F5438用于什么用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为 SmartRF05EB 是1、CC2530EM 是2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该可以使用 SmartRF05将 CC2530编程为 Tx 侧。 由于 CC2530是一个 MCU、因此即使在您对它进行编程之后、它也将作为发送器工作、换句话说、对它进行编程、断开它的连接并仅施加电源。

    然后、您可以将 SmartRF05 + CC2530EM 与 SmartRF Studio 一起用作接收器。