This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为我的应用选择合适的器件

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, TIDA-00217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/581182/choose-the-right-part-for-my-application

主题中讨论的其他器件:RF430CL330HTIDA-00217

对于一个应用、需要在两个器件之间进行通信。独立器件是一个低功耗器件。 此应用需要一个芯片、该芯片可以从射频(RF)中获取能量(形成 与 某种板连接的笔记本 电脑射频芯片)、因此我可以通过此芯片上的射频数据(写入 EEPROM)读取和写入数据。 此外、我还需要通过(i2c)数据写入 EEPROM (或其他不违反规定的存储器)。 我找到了 RF430CL330H NFC 动态标签目标板、但到目前为止、我知道只能通过射频从该芯片读取数据、而不能通过射频将数据写入存储器。

您是否可以帮助我选择可能的芯片、或就此问题向我提供建议? (或者在不可能是最合适的芯片组合时)

谢谢

Mathijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathijs、您好!

    如果您不需要专门的 EEPROM、而只需要非易失性存储器、则可以将 RF430CL330H 器件与 FRAM MSP430配对。 您可以将需要保留的数据存储在 FRAM 中的非易失性存储器中。

    请参阅以下 TI 参考设计示例:www.ti.com/tool/TIDA-00217

    无论如何、RF430CL330H 都需要由 MCU 控制、它仅具有 SRAM、因此使用它并具有非易失性存储器的唯一方法是将其与可提供该存储器的 MCU 配对。

    我们唯一内置了非易失性存储器的此类器件是 RF430FRL15xH 系列。 这是我们的 NFC 传感器标签。 但是、它仅具有用于应用代码+数据存储的2kB FRAM、因此您的尺寸非常有限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    响应容器、

    TIDA-00217就是我的一个很好的例子!