This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:Android 命令格式

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/580810/rf430frl152hevm-command-format-from-android

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H

大家好、我想知道为什么 EVM 中的 NFC 传感器不会向 Android 应用发送任何信息? 移动识别 NFC、但无法显示传感器数据。 您能告诉我正确的命令格式吗?  

P.S. 我在论坛中试用了温度感应模块、但它不能正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seunghee、您好!

    您正在使用哪些 Android 应用程序、以及在什么 Android 设备上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试的应用程序是由 Samsung Galaxy III 移动设备上的 wakdev 提供的 NFS 工具(版本4.24.1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seunghee、您好!

    RF430FRL152H 不使用 NDEF 格式、默认情况下具有8字节存储器结构。 这些通常会给大多数智能手机应用程序带来问题、因为它们要么尝试只读取 NDEF 信息、要么(不太频繁)某些应用程序也不读取原始数据。

    即使应用程序读取了原始数据、您也需要知道接收到的数据是什么、然后获取这些数字并运行计算以获得此处所述的温度: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/p/561976/2058297#2058297

    我建议您试用可从以下网址下载的 TI 示例应用: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/nfc_rfid/f/667/t/411551

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我尝试了 temp demo 样本、但它不起作用。 然后、您建议继续执行什么操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Seunghee、您好!

    您是否正在尝试读取超出温度/GSR 的信息? 我刚刚使用我的 Galaxy S3和 Galaxy S7尝试了 RF430FRL152HEVM 应用、我能够使用它们读取温度和 GSR 值。

    我要注意的是、Galaxy S3的 NFC 天线非常糟糕、因此更难将 RF430FRL152HEVM 定位为手机实际读取数据的方式。 也许这是问题的一部分。 我会打开声音、这样您就可以听到 NFC 通信的声音、这些声音试图帮助找到合适的位置来将器件固定在一起以实现数据传输。