This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:使用现场具有 ISO15693标签的 EVM 板测量 RSSI

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/580905/trf7970aevm-measuring-rssi-using-evm-board-with-iso15693-tag-in-the-field

器件型号:TRF7970AEVM

我需要一些帮助来尝试在我的 TRF7970A EVM 板的领域中获得具有 ISO15693标签的 RSSI。  是否有方法通过 命令行提示符或其他方式从 GUI 执行此操作?  我只是想将我的标签放在读取器字段中并获得 RSSI 的指示。  我有一个装置可以准确地执行此操作。  此外、我希望 RSSI 有多精确?  如果我将标签放在同一高度的同一位置、那么我是否会在合理的容差范围内反复得到相同的数字?该容差是多少?  我还希望能够使用现场的多个标签执行此操作、并获得特定标签的 RSSI、因此请提供帮助、我感谢任何人提供的任何帮助。

此外、如果 TI 提供的更好的演示板平台能给我带来更好的结果、我肯定会有兴趣购买不同的演示板平台或解决方案、让我快速启动并运行、并获得良好的结果。

如果有任何意见、我们将不胜感激!

David M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个有关主题=> www.youtube.com/watch 的有趣视频

    不过、如果您已经拥有 TRF7970AEVM、则可以使用 EVM GUI 执行更多或更少的操作

    只需发送库存命令。 将返回 UID 和 RSSI。 (单个插槽(仅返回一个)或16个插槽、将根据标签位置和大小返回尽可能多的现场支持)

    如果您想使其自动运行、请在循环中使用 DockLight 或 COM 端口数据仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Josh、非常感谢您的回答、这非常有帮助。

    此外、在 GUI 的日志区域中的15693选项卡上、我会得到类似这样的响应。

    [545EE7544AC007E0、7F]
    [670A3301CA0436E0、76]

    我在现场有2个标签、这就是返回的内容。 您能解释 RSSI 的位置吗? 我假设它是上面的7F 和76个值、因为这是该字段中唯一的变化、所以请验证这些是我的 RSSI 值。 此外、在该选项卡的主要部分、还有一个区域可以读回 UID、还有标记为 M 和 A 的列。这些是什么? 很抱歉、我只想了解我看到的基本问题。

    最后一点、您能否在单个插槽上展开而不是在16个插槽上进行注释? GUI 中是否有相关设置? 如果是这样、我想我需要有关如何执行该操作的一些方向、 我当然希望能够在读取器线圈领域中读取多个标签、尽管我似乎已经这么做了、但我希望确保我能够很好地了解工具。

    感谢您的帮助!
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看用户手册的第10页和第11页=> www.ti.com/.../slou321a.pdf