This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 -晶体时钟

Guru**** 2605145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/580237/cc2650-cc2650---crystal-clock

器件型号:CC2650

你(们)好

基于 CC2650的全新定制电路板  

我没有在 24MHz 晶体输出 引脚上获得时钟频率、 我使用了与 CC2650EM 板相同的电路和相同的器件型号  

我使用的晶体振荡器部件与之前基于 CC2650的旧设计中使用的部件相同

请建议任何故障排除点/技巧

我将获得32kHz 时钟 、所有 VCC 轨都正常

请回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、  

    24MHz 时钟在需要时才会启动、并且仅在射频模式(TX 或 RX)下才需要时钟。 因此、您需要强制芯片开始传输射频音调。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    请注意数据表中的注释、您不得直接在晶体引脚上进行探头! 这可能会损坏器件。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    这意味 着控制器处于开机阶段 ,将 时钟功能或源保持在关闭模式, 我们必须通过编写一些程序来启用时钟功能  

    如8051和 MSP 系列控制器、在上电阶段立即在 OSC 引脚上提供时钟