This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:电阻式传感器偏置接口

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/580083/rf430frl152h-resistive-sensor-bias-interface

器件型号:RF430FRL152H

我正在使用 RF430FRL152H 设计生物医疗电路。 在 RF430FRL152H 中,有一个“电阻传感器偏置接口”。 我想知道该器件的电阻上限和下限、或者将其定向到我可以找到此信息的位置或 PDF。 提前感谢您帮助获取此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于"电阻式传感器偏置接口"、没有最大最小限制。 该器件将处理小而大的电阻。 它只输出2.4uA 电流(在 TEMP1/TEMP2上)、这会在电阻器上产生电压、然后由 ADC 进行测量。

    查看有关 TEMP1/TEMP2电流输出范围的数据表、请参阅以下部分:热敏电阻偏置发生器(5.24)

    是的、如果您选择的热敏电阻太大、ADC 将达到最大输出电压。 电阻器过小、您可能无法获得最佳分辨率。 使用此处的 PGA 会有所帮助。

    您应该自行确定哪些电阻值适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对最大值进行一些计算:

    0.9V - ADC 基准

    3uA -最大恒流输出

    0.9V/3uA = 300kOhm、给出了在达到上轨之前 ADC 可以测量的最大电阻

    使用 PGA 时、这些是最大电阻、

    2x 增益= 150kOhm

    4x 增益= 75kOhm

    8x 增益= 37.5kOhm