This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:输出功率规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/579792/trf7960a-output-power-specification

器件型号:TRF7960A

TRF7960A 的输出功率范围是 TI 测试还是保证的? 我没有看到数据表中给出的任何范围。 我特别关注200mW 设置中的最小输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    据我所知、我们没有有关最小/最大范围的测试、但通常与数据表规格的差异很小、具体取决于 TRF7960A 寄存器设置和输入电压。 如果您希望使用小于200mW 的功率、则可以使用半功率模式、该模式将为您提供100mW 功率、或者您可以使用3.3V 的 TRF7960A 供电、这将输出功率降低至70mW (或半功率模式下为33mW)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    感谢您的快速响应。 我不想降低输出功率、但我想了解当器件配置为200mW 输出功率时、我可以预期的最小输出功率。 我正在研发一款现有产品、该产品具有不太理想的天线来标记几何形状、我想知道我为可能遇到的"最差"模块提供了多少裕度。

    我 知道您可能不想分享您进行的任何功率测量、但 TI 是否会在 TRF7960A 的功能测试中测试输出功率(或者您是否在这些器件上执行功能测试)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob -

    我在室温下对一个单元进行了以下测量-以便让您了解此主题