This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:读取 I/Q 数据

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/578619/cc2500-reading-i-q-data

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2400

  哪些寄存器是存储在芯片上的 I/Q 数据? 我想从 四个不同的芯片中读取 I/Q 数据、并将其存储在 FPGA 上。 用户是否可以直接从芯片读取 I/Q 数据? 此外、芯片上存储的 I/Q 数据的格式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能、不能直接从芯片读取 I/Q 值。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否使用 SmartRF Studio 7软件读取 I/Q 数据? 查看 I/Q 数据的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不在 CC2500上。 如果您需要 IQ 数据、我建议使用 CC2400。 CC2400允许您将 IQ 数据输出到外部引脚、然后在外部对其采样。

    /TA