This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:RTOS/LAUNCHXL-CC2650:

Guru**** 2413340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/578473/rtos-launchxl-cc2650-rtos-launchxl-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2500

工具/软件:TI-RTOS

使用 CC2650发送15个字节、config 作为:   

前导码:4字节

SYNC:4字节

波特率:70K

无 CRC

  我发现完成传输需要3352us、但 CC2500只需不到3100us、这两者之间有何不同?

以及如何 缩短 CC2650 的传输时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何测量传输时间、 您是否查看 PA 时序的 RFC_GPO 信号?  除了有效负载时间、CC2650上的命令处理还需要额外的时间。 但是、我们需要有关如何 测量该数字的信息来验证该数字。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我通过  3种方法测量传输时间:

    查看 RFC_GPO

    2.在调用 Cmd 时设置 IO7以发送15个字节,并启用中断传输完成,在回调()中,重置 IO7,脉宽为 3352us。

    3.use one CC2650发送、另一个要接收、时间也是3352us

    TI 团队能否为我们提供 准确的数据:发送15个字节需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有关于此主题的新闻?