This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970AEVM:更改 TRF7970AEVM 的固件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, MSP430F2370, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/578358/trf7970aevm-change-firmware-of-trf7970aevm

器件型号:TRF7970AEVM

您好!

我正在尝试开发一个使用 TRF7970AEVM 作为 RF430CL330H 读/写器的应用。 TRF7970AEVM 应向标签发送 R/W NDEF 消息、通过串行通信将信息发送到终端、并通过串行通信接收指令、然后将其发送到标签。

我已经可以通过 I2C 通信将 NDEF 消息从标签写入 PIC32。

我想知道我是否可以使用 TRF7970AEVM 来读取结束写入 NDEF 消息到 RF430CL。

谢谢你。

Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao、

    否 TRF7970AEVM 不支持读取 NDEF 消息。 我建议如下:

    硬件: https://store.ti.com/nfclink-bndl.aspx

    软件: http://www.ti.com/lit/zip/sloa227

    应用手册: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227

    这是我们拥有的 NFCLink 独立解决方案、可在我们最新的硬件平台上提供完整的 NDEF 读取/写入功能。

    本快速入门指南可帮助您快速完成此操作、您将能够使用软件包 http://www.ti.com/lit/pdf/slou452提供的开箱即用 GUI 界面从 RF430CL330H 读取/写入 NDEF 消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 不过,我仍有疑问。  

    读取 NDEF 消息的限制来自 TRF7970AEVM 的硬件或软件?

    如果我对 TRF7970AEVM 重新编程、我将无法读取 NDEF 消息?

    此致、

    Joao Lopes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao、

    TRF7970AEVM 的固件不支持 NDEF。 我们没有可移植到 TRF7970AEVM 以支持此功能的固件、因为 EVM (MSP430F2370)上的 MCU 太小、无法处理具有 NDEF 功能的 NFC。 因此、它同时存在固件(不存在)和硬件(MCU 存储器限制)限制。

    TRF7970AEVM 不用于 NFC 应用、而是用于与 RF430FRL152HEVM 配对。

    我提供的硬件和软件包是您进行 NDEF 读取和写入所需的。