This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:倍压器电源规格

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/578317/rf430frl152h-voltage-doubler-power-specifications

器件型号:RF430FRL152H

您好!

对于完全无源应用、我们希望使用 RF430frl152h IC、并使用倍压器为一些外部组件供电。 使用评估套件进行的首次测量表明、我们仅从该倍压器中获得大约2mW 的功率。 我们已使用可变场强度对此进行了检查、这是我们获得的最大功率。

您是否有文档介绍了此倍压器的功率规格?

谢谢你。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该倍压器主要用于器件上的 FRAM 操作。  因此、如果收集的能量过多、器件性能可能会受到影响。  此外、该器件还将在特定负载点后复位、因此建议不要收集过多能量。  我们没有可验证生产的相关数字。