This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL15X ROM 固件寄存器设置关于0xF86F 错误控制寄存器....

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/577854/rf430frl152h-rf430frl15x-rom-firmware-register-setting-about-0xf86f-error-control-register

器件型号:RF430FRL152H

尊敬的先生:

我们使用 RF430FRL15X ROM 固件来开发我们的应用。

我们的硬件基于电池电源,我们需要监控电池电压。

我们访问了 ROM 固件寄存器0xF86F -错误控制寄存器,并使用 VDDBLow 位来指示电池电压状态。

但该 VDDBLow 位从未指示任何电池电压低电平状态事件...

使用此 VDDBLow 位需要注意哪些事项???

我们是否需要设置其他 ROM 固件寄存器??

或者更改任何硬件交换机以连接??

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要启用蓄电池低电量指示、必须将蓄电池开关置于空气上方。  因此、需要在通用控制寄存器中设置位2和位3。  这将启用电池开关、然后 ROM 将启动电池监控。

    当电池电压达到1.4V 或更低时、VDDBLow 位将被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Alex K"]

    要启用蓄电池低电量指示、必须将蓄电池开关置于空气上方。  因此、需要在通用控制寄存器中设置位2和位3。  这将启用电池开关、然后 ROM 将启动电池监控。

    当电池电压达到1.4V 或更低时、VDDBLow 位将被置位。

    [/报价]

    尊敬的 Alex:

    在 RF430FRL152H 数据表中,我们可以看到 IC 工作电压范围:  

    如果 针对触发器 VDDBLow 位设置的 VDDB 低于1.4V,则 RF430FRL152H 不 能工作。

    当电池电压低 时,我们的硬件将停止工作。

    那么、我们不想找到电池电压过低的问题。

    如何修改 VDDBLow 阈值电压值???

    或者 在 RF430FRL152H MCU 关断之前检测电池电压低状态的另一种方法是

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 RF430FRL152H 数据表中,我们可以看到 IC 工作电压范围:
    程序执行期间的 VDDB 电源电压 最小值:1.45 最大值:1.65V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表似乎具有误导性。  最小工作电压定义为1.45V。  这是启动器件所需的条件。  器件启动后、电压可能会降至低于该值、器件仍可正常工作。

    在1.4V 时、将指示 VDDB 电池电量低。 (但器件仍可运行、处理器仍将执行代码)

    在1.35V 电压下、VDDSWth 电压监控器将复位器件并使其保持复位状态、直到 VDDSW 升至该电压以上。