This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGC:读取器/标签制造商之间的通用兼容性

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/578073/trpgr30atgc-general-compatibility-between-reader-tag-manufacturers

器件型号:TRPGR30ATGC

我一直在阅读 RFID、这是我在当前开发中首次使用的 RFID。 我看到这个玻璃封装标签在 134.2kHz 时谐振、我看到许多读取器在125kHz 时可用。 它们是否兼容? 我需要只读标签、以区分距离小于2英寸的物品。 大多数标签可以是卡片/贴纸类型、但有些标签需要较小且圆柱形才能适合要标记的项目。 这就是我最终得到该部件的方式。 我的阅读让我相信、这与 RFID 的基本要求一样简单、125kHz 器件似乎非常适合。 关于通信协议、我有点困惑、有许多不同的系列名称可用、我不确定它们是如何协同工作的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard -  

    125KHz 和134.2kHz 系统不可互换。

    125kHz 系统标签负载调制载波(来自读取器的信号)以将响应传回读取器。 这称为全双工(FDX)。 这些系统虽然通常正常工作、但很容易受到环境噪声源的干扰、这会导致读取范围降低或根本不读取。  

    另一方面、134.2kHz LF RFID 系统标签非常坚固耐用、几乎不受这些问题的影响。 它们通过将123kHz 或134.2kHz 信号发送回读取器接收器(发送器关闭时)来工作、这称为半双工(HDX)。 如果您熟悉、这里最适合进行类比、以便于理解、最好是考虑 AM 无线电的声音与 FM 无线电的声音。 (其中 AM 是 FDX 系统、FM 是 HDX 系统)

    请查看随附的。  e2e.ti.com/.../hdx_5F00_vs_5F00_fdx3.pdf