This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85XXEM-RD:CAD 标准光绘和设计 files...please!

Guru**** 2560050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/571709/cc85xxem-rd-cad-standard-gerber-and-design-files-please

器件型号:CC85XXEM-RD

现在、我已经在这些论坛中阅读了至少五个主题、所有这些主题都提出了同样的要求:我们是否可以有导出的版本导入到其他 PCB 设计工具中?而不是 CADSTAR 专有设计文件? 遗憾的是、TI 从未对已添加或将添加的文件做出任何反应。 对于 Altium 和大多数其他 CAD 导入程序、原理图和 PCB 文件必须采用 CADSTAR 存档格式、.CSA 和.CPA。 TI 能不能开始以不具有 CADSTAR 的设计人员可以使用的格式提供所有设计文件吗? 如果您可以从 CC85XXEM 开始、以便我开始设计、那将会很棒。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    目前没有计划更新任何 PPW 参考设计。

    如果您转到 CC85xx 产品页面上的“质量和封装”选项卡,例如: www.ti.com/.../quality ,您可以下载软件包本身的 CAD 符号,该符号可以转换为最常用的 CAD 工具,您可以将其用作起点。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    您是否真的说 TI 的某个人不能花5分钟时间打开本机 CADSTAR 文件、以存档格式将其保存并上传到此处? 这些封装对我没有帮助、因为我希望遵循 TI 参考布局。 这在 TI 自己的 EVM 文档中有明确说明!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    由于我们使用 Cadstar 已经有多年了、因此很遗憾、该工具不易获得。

    在参考设计之后、只需在设计中为组件使用与参考设计相同的相对位置即可。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人拥有 CADSTAR 或 EM 设计文件的转换副本? 只要从 PDF 中遵循部件位置、就不会导致 PCB 正常工作、尤其是射频关键区域。 如果有人能帮我解决问题、我将不胜感激、因为 TI 无法做到这一点。