This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:让 RemoTI 正常工作

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, REMOTI, CC2650RC, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/577405/rtos-launchxl-cc2650-getting-remoti-to-work

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650RemoTICC2650RCCC2531

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我正在尝试让 RemoTI 在两个 CC2650 Launchpad 上工作。 我想让两个 LaunchPad 相互通信。 我使用来自 RemoTI 2.0/1的 cc2650rc_stack 和 cc2650rc_app 对二者进行了闪存、但我不知道它们是否相互连接。 如何知道它们是否已连接? 此外、如何 通过网络将自定义数据包从一个 CC2650发送到另一个 CC2650? 如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    一个 LP 需要是目标方/接收方、另一个控制器/发起方。 如果您可以等待两周、我们将开发一个具有此函数的非常基本的示例。

    目前、SDK 支持的是:

    CC2650 LaunchPad 作为目标/收件人网络处理器。 应用程序在 Linux 或 Windows (RemoTI 目标仿真器)上运行

    CC2531 USB 软件狗作为目标/接收者。 应用程序在软件狗上运行、并为其插入的器件提供 USB HID 和 USB 音频接口。

    CC2650RC 作为控制器/发起方。 应用程序在 CC2650上运行并具有广泛的功能集。 它旨在演示与 CC2531 USB 软件狗配对/绑定时通过 RF4CE 传输的音频。

    如需更多信息、请参阅:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Torbjorn、

    这正是我们尝试的(几乎)操作。 我有两个 LP、一个作为 RNP 收件人、另一个作为 RNP 汇款人。 尝试让它们联接在一起并在之间发送自定义数据包。

    收件人允许远程控制加入。 此外、它还能与仿真器 v1.06.05配合使用

    但是,RNP 发起方未能加入收件人,仿真器 v1.06.05也无法连接到收件人。

    我尝试了 RTI_BindReq (binding_type_proxy)和 RTI_BindReq (bind_type_normal)。

    大约两周时间了、"完全具有此功能的基本示例"是如何产生的? 谢谢!

    Ronald