This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:射频路径仿真

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/577286/cc2500-simulation-for-rf-path

器件型号:CC2500

大家好!

我向应用手册 AN068敬重、为 CC2500的射频路径进行仿真(请找到所附的仿真结果图片)。

数据表中的值  

连接到 CC2500的无源匹配/滤波网络应具有以下差分阻抗、如朝向天线的 RFport (RF_P 和 RF_N)所示:

Zout =Ω+ J74 μ F

我使用光绘查看器来覆盖参考设计中的 TL ((无焊盘重叠))的宽度和长度。

我的问题:

1 -为什么输出阻抗不是50欧姆?

2 -长度对阻抗值的影响是什么?

3-如果我想更改 H,如何计算 TL 的宽度,特别是:差分线??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RFeng、

    如果您验证了您使用的射频组件的模型是否正确、Murata 网站上有一个新工具、可让您为所选组件生成模型。

    我还建议在您的模型和 TI 参考板之间设置一个比较测量。

    我想您会发现、您的模型的详细程度尚不足以对 PCB 的所有寄生效应进行完全建模。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 TA12012女士

    我修改了设计 、以使用您提到的工具(射频组件的模型)并获得相同的结果。

    可能是差分到单端部件(曲线和 TL)参数中的问题。

    您能否确认 它是否正确??

    或者 从哪里可以获得 AN068中提到的 ADS 仿真文件??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了准确匹配阻抗、必须对布线的阻抗进行精确建模、以考虑接地层、这可以使用3D 仿真工具来完成。 PCB 上的实际测量值通常与仿真值略有不同、因为组件和 PCB 制造存在容差。 因此、在实现 Close MatchOn 仿真后、通常会在 PCB 上执行最终优化。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经找到了这个文件、找不到。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 TA12012女士

    您能帮我检查我的 ADS 原理图参数是否与参考设计相匹配吗?!!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RFeng、  

    我看到 AN068应用手册中的原理图和您的仿真之间存在许多差异。 我建议先对齐所有 MCLIN 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AN068应用手册中原理图中仿真的大多数关键参数定义为变量。  这些变量不会显示在图片中!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一方面、AN068中的原理图 与参考设计之间的 TL 长度存在差异。