This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF 场的整流电压(Vdr)

Guru**** 2563580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/574250/rf430frl152h-rectified-voltage-vddr-of-rf-field

器件型号:RF430FRL152H

您好!

我们需要使用 射频场的整流电压(Vdr)。 您是否有任何有关电流容量输出能力的数据?

此致、

宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、您应该考虑从磁场本身中挑选电压并从外部进行整流-那么可用的电流取决于读取器输出功率及其天线和标签天线的互感(这会导致耦合因数)、 以及两者之间的距离- IT (读取器)是变压器关系的主要部分、而感应线圈是次要-

    请参阅本文档第4.2节中的示例-这是我对拾取磁场和外部整流的意思、以便从读取器侧获得最大电流。

    短 ppt => e2e.ti.com/.../Deriving-Voltage-and-Current-from-HF-RFID_5F00_public.pdf

    和一些有趣的视频=>
    使用 TRF79xxA => www.youtube.com/watch
    使用大功率读卡器(来自 Feig Electronics、也使用较大的天线)=> www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VDDR (使用 VDDSW 引脚)、可以收集大约480uA 的电流、并且射频仍在工作。  我测试过的这个范围大约为~1.5英寸。  使用此配置时、电压几乎保持在1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex-San

    感谢您的回答。 您使用了哪种类型的阅读器? 如果能够收集480uA 的电流、我们能否通过 RF430FR 读取/写入串行闪存/EEPROM?

    此致、

    宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yugi、

    我使用 TRF7970AEVM 作为读取器。 我使用资源清册命令测试了这一点、该命令实际上读取了 FRAM。 写入不应有任何不同。

    您可以使用 VDDH 上的电阻器自行测试此情况、然后尝试使用 EVM 发送命令、并查看在减小电阻后响应何时停止。