This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:需要 TI 设计 http://www.ti.com/tool/TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD 的一些后续帮助

Guru**** 2527710 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/577385/rf430cl330h-need-some-followup-help-with-a-ti-design-http-www-ti-com-tool-tidm-batterylessnfckeyboard

器件型号:RF430CL330H

你(们)好

我需要 www.ti.com/.../TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD 中有关 BOM 的其他帮助

在 MSP430论坛中、一些人的灵魂帮助分解了 BOM。 请查看中先前的帖子(和答案)

能不能让我指出 NFC 键盘设计中使用的实际天线?

页面中的 BOM 不会列出它。

我是否真的可以使用任何13.56 MHz 天线(如前一个主题讨论中所述)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    正如我在该主题上提到的、我们不知道该设计使用了什么天线。 NFC 频段为13.56MHz、因此、如果您已针对该频率范围调整了天线、则其工作状态应该正常。

    我应该更清楚地说明一点、即 RF430CL330H 的天线调谐是谐振回路的天线调谐、因此与某些现成天线上的标准3元素匹配稍有不同。 查看此文档、了解有关谐振回路的详细信息、以帮助为设计选择天线: www.ti.com/.../sloa197.pdf