This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 ZNP 最简单的测试板配置:

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2591, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/577038/cc2530-cc2530-znp-simplest-config-to-test-boards

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2591CC2590

用于测试板的 CC2530 ZNP 最简单配置:

你(们)好

我设计了一个板,我希望使用简单的 ZNP 配置来测试它是否正常工作。 请阅读下面的内容、也许我犯了一个我不知道的错误。非常感谢

首先、我使用 RFX2401C 而不是 CC2591、这是引脚

CC2530 P1.1  连接    到 PA 芯片的 TXEN (Paen)

CC2530 P1.4  连接    到 PA 芯片的 RXEN (EN)

它的工作方式与 CC2590类似。

IAR 项目中的文件夹中  

C:\Texas Instruments\Z-Stack 3.0.0\projects\Zstack\ZNP\CC253x 

这些都在其中定义

BDB_find_binding_capacity_enabled=0
TC_LINKKEY_Join
NWK_MAX_DEVICE_LIST_10
ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX=30
ZNP_ENABLED
POWER_SAVE_STATESS_MT_GP_CB_FMT MT_SYS_FUNC_UCTL_UNC_ZDO_SAVE_HA_RAE_ALL_ALT_SYS_NOT_UART_ALL_RAME








我对其进行了编译,并将其编程到了我的两个板上,然后运行 了此示例 ,但没有出现与此类似的情况:

10:44:28.84 COM1 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND (0x45C1)
   SrcAddr:0x4EE6
   NWKADDR:0x4EE6
   IEEEAddr:0x00124B0000E50127
   功能:0x8E  

 

请以任何方式帮助我解决我的问题。

最后、请告诉我阅读哪个文档来了解 ZigBee 并使用适用于 CC2530的 ZNP

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少有人告诉我从哪里开始了解一点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上面的文本中、我不明白您要做的是什么。

    我可以正确地假设您已经使用 CC2530和 RFX2401C 外部 PA 创建了一些定制硬件、并且您希望对其进行测试。 如果是这种情况、我建议您根本不使用 ZNP 软件、而只使用 SmartRF Studio。 Studio 专为在开始添加堆栈之前进行硬件调试和分析而设计。

    此致、
    /TA