This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:DN007尺寸和圆角边。

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/572475/cc2511-dn007-dimensions-and-rounded-edges

器件型号:CC2511

该尺寸对天线性能的影响可能不大、但我希望遵循该设计。 我在n`t 文件中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只 需使用45度角(倒角) 连接两条布线即可。

    间隙的宽度为47mil。 间隙周围的布线宽度为39.5mil。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    L5、L6和 L7尺寸适用于接地的布线以及布线之间的间距。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的答复似乎越过了你的要求。  

    查看图像比率(图像是原始设计?) 这些值不相关。

    我决定测量图像。 两个接地连接看起来宽度为1.3mm、间隙为0.6mm。


    此设计中的大部分角都有半径。 这种半径是否会影响天线性能? 考虑在角上使用90度角。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对半径有什么意见?