请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP-7970ABP 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650、 CC2650、 TRF7970A
您好! 我的问题是、我想从德州仪器订购两个 DLP-7970ABP NFC Booster Pack。 我已经有两个也来自 TI 的 LAUNCHXL-CC2650。我已经在 TI 的 Booster Pack Checker 上检查了连接器是否完全兼容、但建议使用的器件。 DLP-7970ABP 的套件是 MSP 430 Launchpad。 遗憾的是,我仍然不知道,我能否在 LAUNCHXL-CC2650上运行 DLP-7970ABP 的软件示例,尽管这些示例适用于 MSP 430 Launchpad。(可能需要进行一些更改)
总结:
我的主要问题是、这两者能否协同工作?
无论如何、我会购买这些信息、因为我的大学项目。我想更改信息、在具有 NFC 的设备中、此设备会将此信息 A 发送到具有 BLE 的智能手机、 或者、器件之间的信息更改也适用于 BLE、只有配对过程才适用于 NFC。
我不确定该 Booster Pack 是否是最佳选择。
此致、
Mayer Tamás