This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:可以使用一些帮助来设置无线电寄存器以实现最大范围。 速度不重要。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/575443/cc2500-could-use-some-help-set-up-radio-registers-for-maximum-range-speed-not-important

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2510

我有一个旧的 CC2510DK-MINI 开发套件、该套件附带两个小型 SmartRFCC2510 Rev 1.0收发器板。  当一个设置为主设备、另一个设置为从设备时、它们具有300米的惊人范围。  

显然、CC2510是具有内置8051微控制器和 CC2500无线电的芯片。

我尝试使用两个 CC2500收发器复制范围、但无法在任何位置接近 SmartRFCC2510板的范围。

我不知道如何从 SmartRFCC2510板读取无线电寄存器参数。  如果有人可以帮助我了解寄存器信息、我可以将其编程到 CC2500中。

提前感谢您、

Bert van den Berg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SmartRF Studio 程序(从 TI 网站下载最新版本)生成 CC2500的寄存器设置并 在程序中使用。 您无需将电路板连接到计算机即可生成寄存器设置。 如果要测试板、则需要将板连接到计算机。

    打开 SmartRF Studio、转到2.4GHz 选项卡、双击 CC2500图标。 打开 Device Control (设备控制)面板。 选择专家模式、选中页面顶部的寄存器视图和射频参数框。 然后单击“Typical settings (典型设置)”部分下的“First Setting (第一个设置)”(数据速率:2.4KBaud……灵敏度优化)”,然后更改所需的频率。 然后 单击 "Register Export"按钮导出寄存器设置。 您可以在程序中使用这些寄存器设置。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PM:

    非常感谢您的回复。

    我找到了 CC2510简单无线电的 C 代码、并通过该代码了解它们是如何获得如此出色的范围的。

    此致、

    Bert van den Berg