This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H 和 TRF7970AEVM 评估模块的最大范围

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/576193/rf430frl152h-maximum-range-of-rf430frl152h-and-trf7970aevm-evaluation-module

器件型号:RF430FRL152H

我计划将 RF430FRL152H NFC/RFID 温度传感器标签 与 TRF7970AEVM  评估模块结合使用、我想知道与4个标签一起使用时的最大范围、

其次、如果将传感器标签放置在金属盒或接线盒中、该范围会产生影响吗??

是否可以使用一些额外的射频放大器和更大的天线将覆盖范围增加到2米以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    如果 RF430FRL152H 传感器标签由射频进行现场供电、其中4个感应器的距离将低于10cm。 在4-6厘米范围内可能更远。 如果它们由电池供电、则根据标签天线的尺寸、您可以在完美条件下将距离推至8-10cm。

    是的、金属会严重干扰这一点、如果金属离线太远、则可能会完全失去通信。

    将范围增加到2米以上将需要一个简单的射频放大器和一个更大的天线。 您需要从 Feig 购买高功率 HF RFID 读取器、以实现与之接近的任何目标。  www.feig-electronics.com